This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220作为 UFP 连接到 Thunderbolt 3 DFP

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729960/hd3ss3220-hd3ss3220-as-a-ufp-interfaced-to-a-thunderbolt-3-dfp

器件型号:HD3SS3220

我有一个简单的 UFP 系统、我想确保它能与 Thunderbolt 3端口(与笔记本电脑上的情况一样)配合使用。 我希望在5V 电压下获得3A 电流、而无需协商 USB-PD 或进入 Thunderbolt 交替模式。  由于 HD3SS3220多路复用器不具有 USB-PD 功能(因此无法进入 Thunderbolt 交替模式)、我依靠 CC1/CC2引脚来告知电流能力(900mA、1.5A、3A)。 启用 Thunderbolt 的器件在协商使用 USB-PD 之前是否始终广播3A 功能(使用 CC1/CC2引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    USB Type-C 端口不需要通告3A 电流。 器件不能假定端口可支持3A 和/或 USB-PD 协商。 主机可以广播任何电流电平、因此您的器件必须根据电流电平确定可用的电流和限制。 也就是说、如果 Type-C 端口可提供大于15W 的功率并支持 USB-PD、则应在 CC 引脚上广播3A 电流。

    此致、
    Brian