Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UC3843
主题中讨论的其它部件:UC3845、 UC3843
大家好。 我正在开发3kW 光伏逆变器电路。 目前、我使用 ISO5500来驱动 IGBT、我还使用 UC3845开发了一个直流/直流隔离式电源、其输出为+15/-8v 和0.5A、用于栅极驱动电源。 问题是、每当我连接这个直流/直流电源并运行我的电路时、ISO5500开始产生故障、我的系统关闭、当我用15V 降压变压器替换这个电源时、我就不会遇到这样的问题、ISO5500在不产生任何故障信号的情况下工作正常。 我需要帮助来确定为什么 ISO5500生成故障信号。 我是否需要针对杂散故障采取任何保护措施、或者如果问题出在隔离式电源中、则如何针对栅极驱动应用进行正确设计。
此致、并提前表示感谢。