This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tan、
这是一个好问题。 CNC 系统中的通信数据速率是多少?距离是多少? 如果是高速通信(如20Mbps)、通常是降低振幅的负载电容。 电缆越长、信号衰减程度就越高。 我们有 一个应用手册 、用于收集 THVD1550在各种速度和 距离条件下的各种数据。 您可以看一看。 如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Hao
您好 Hao、
非常感谢!
数据非常有用!
我想知道这一结果是否会在其他485收发器上扇出?
我的意思是,如果客户选择3.3V 电压,他会得到3.3*0.7=2.31V 吗?
如果 SCI 为 TTL、则无法识别信号、对吧?
元
元
您好 Hao、
你太好了。 谢谢!
您是否意味着衰减 仅与电缆类型、电缆长度和 端口速率相关? 而收发器、通信模式会影响抖动?
抖动是否会影响衰减?
元
元、
是的、您对 影响 衰减的因素的理解是绝对正确的。 我不确定您所指的通信模式是什么。 您是指发送器模式还是接收器模式? 抖动和衰减在某种程度上是相关的、但 它们并不总是相互依赖。 抖动更多地与时序(交流)有关 、而衰减更与振幅(直流)有关。 如果 您有更多问题、请告诉我。
此致、
Hao