This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:如何计算信号衰减?

Guru**** 2540000 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724952/thvd1550-how-to-calculate-the-signal-attenuation

器件型号:THVD1550

您好!

客户在 CNC 系统中选择 THVD1550作为485接口。

端口速率和距离是已知的。

他担心传输过程中的准确降级、您能告诉我如何计算衰减幅度吗?

是否有关于此问题的任何文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tan、

    这是一个好问题。 CNC 系统中的通信数据速率是多少?距离是多少? 如果是高速通信(如20Mbps)、通常是降低振幅的负载电容。 电缆越长、信号衰减程度就越高。 我们有 一个应用手册 、用于收集 THVD1550在各种速度和 距离条件下的各种数据。  您可以看一看。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    端口速率为8M、距离为30m。
    感谢您的回答、但我无法找到8MHz 和30m 的结果。
    请帮帮我。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    元、

    您在应用中使用哪种电缆? 根据其他现有数据、信号不应在此类条件下衰减太多。 我将为您获取一些数据。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    这是我获取的数据。 该设置是两个板、  每个板具有120欧姆的端接电阻。 信号是通过100英尺 cat 5电缆传输的8Mbps PRBS 数据。

    这是电缆之前的差分信号

    这 是电缆后的信号

      

    电压振幅 从2.54V 降至1.76V、约为70%。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢!

    数据非常有用!

    我想知道这一结果是否会在其他485收发器上扇出?

    我的意思是,如果客户选择3.3V 电压,他会得到3.3*0.7=2.31V 吗?

    如果 SCI 为 TTL、则无法识别信号、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    请注意 Rout、REB、DE、D 的逻辑信号(数字信号)与总线信号(RS485信号)之间的差异。 衰减仅适用于总线信号、因为它是通过长电缆传输的。 您可以 通过抖动看到数字信号的差异、但信号始终是轨到轨信号。

    评估高速通信衰减的一种简单方法是查看电缆的频率响应。

    借助电缆长度和 数据速率、您可以找到以 dB 为单位的估算损耗、然后将其转换为电压。

    请告诉我这对您是否有意义。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    你太好了。 谢谢!

     您是否意味着衰减 仅与电缆类型、电缆长度和 端口速率相关? 而收发器、通信模式会影响抖动?

    抖动是否会影响衰减?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    是的、您对 影响 衰减的因素的理解是绝对正确的。 我不确定您所指的通信模式是什么。 您是指发送器模式还是接收器模式? 抖动和衰减在某种程度上是相关的、但 它们并不总是相互依赖。 抖动更多地与时序(交流)有关 、而衰减更与振幅(直流)有关。  如果  您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao