This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:RSTn 的上电序列

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728103/tusb213-power-on-sequence-of-rstn

器件型号:TUSB213

大家好、

上电时、我从数据表中了解到 Vcc 必须上升至4.4V、RSTN 必须在100us 后启用。

但是、在参考原理图中、GND 通过100nF 连接。 是否不可能保持该序列?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji-San

    TUSB213有一个内部500KOhm 上拉电阻器。 应用 RC 计时计算、这将提供0.05s 的延迟、能够满足100us 要求。

    谢谢
    David