Other Parts Discussed in Thread: TUSB213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB213 大家好、
上电时、我从数据表中了解到 Vcc 必须上升至4.4V、RSTN 必须在100us 后启用。
但是、在参考原理图中、GND 通过100nF 连接。 是否不可能保持该序列?
此致、
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.