请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 大家好、
我的客户使用的是带有非标准连接器的 DP83822、而不是 RJ-45、他们担心信号完整性问题。 您能否就以下问题向我们提供一些建议或指导? 谢谢!
以太网 PHY 的标准测试过程是什么? 是否有任何有关测试法规的官方文档?
2.对于非标准连接器,应在何处测试和测试哪些引脚? 我们是否需要任何特定的设备?
3.差分探头是否可用于测试输出信号和输入信号? 如果是、如何确保信号是否正常?
客户使用的插座和插头连接器如下图所示:
此致、
Hao