This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:针对非标准网络的 TX/RX 测试

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727774/dp83822i-tx-rx-test-for-non-standard-connetor

器件型号:DP83822I

大家好、

我的客户使用的是带有非标准连接器的 DP83822、而不是 RJ-45、他们担心信号完整性问题。 您能否就以下问题向我们提供一些建议或指导? 谢谢!

以太网 PHY 的标准测试过程是什么? 是否有任何有关测试法规的官方文档?

2.对于非标准连接器,应在何处测试和测试哪些引脚? 我们是否需要任何特定的设备?

3.差分探头是否可用于测试输出信号和输入信号? 如果是、如何确保信号是否正常?

客户使用的插座和插头连接器如下图所示:

  

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我认为您的问题可以通过 DP83822合规性测试应用手册 www.ti.com/.../snla266获得解答

    执行合规性测试是为了确保您的以太网端口符合规范、并且应针对每个设计执行该测试、尤其是对于非标准连接器。

    如果您的非标准连接器通过了合规性测试、则设计将正常。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢您指出测试应用、测试发送器信号非常有用、是否有任何方法测试接收器的信号?
    也就是说、如果使用非标准连接器、我们如何确保在另一端接收到的信号是否符合合规性?

    谢谢、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    当您测试电路板设计是否符合标准时、您的非标准连接器位于信号路径中。  下图显示了测试设置。  在本例中、客户 PCB 将是 DUT。

    绿色圆圈表示其非标准连接器。  非标准连接器与信号内联。  如果非标准连接器的信号完整性不良、测试将失败。

    此致、