This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:杂散中的 DP83867IR 问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727836/dp83867ir-dp83867ir-issue-from-inspur

器件型号:DP83867IR

大家好、团队、

客户 使用 IT 部件、PHY 芯片、DP83867IR。 但是 、它们的 PFGA 板上会出现问题。 "这是紧急情况。"

请帮助我们澄清这一问题。

      自动协商–通过后、DUT 可能相应地获得1Gbps/100Mbps/10Mbps。

2.      动态 IP–失败,我们工作正常的 DHCP 服务器没有从 DUT 客户端获取请求的数据包。 DUT 表示“正在发送发现”消息…

3.       TCP/IP–当 FPGA 成为服务器,计算机成为客户端时,使用静态 IP 时传递。 可以评估服务器端和客户端、包括1Gbps/100Mbps/10Mbps。

4.  TCP/IP–当 FPGA 是客户端、计算机是服务器、使用静态 IP 时失败。 可以评估服务器端和客户端、包括1Gbps/100Mbps/10Mbps。(UDP 将通过)

 

或者、您能否帮助查看我们的原理图。 谢谢。

 此致、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我们在此论坛中支持 PHY。 您已经看到、第1层中的 PHY 在第4层通过时可以正常工作、但第5层发生故障。

    我建议 FPGA 板上负责 IP 堆栈或操作系统的人员提供帮助。

    此致、