请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 大家好、
我不知道如何为 TPS65982中的外部路径设置电流值(OCP 点)。 众所周知,TPS65982检查内部路径 OCP 和外部路径 OCP 电流值。 我只能找到如何为982器件设置内部路径电流值、找不到文件或文档供参考、如何为外部路径设置 OCP 电流值?
下面是内部电流配置的图片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.