This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:如何配置 TPS65982外部路径和#39;s OCP 电流值?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727206/tps65982-how-can-i-configure-tps65982-external-path-s-ocp-current-value

器件型号:TPS65982

大家好、

我不知道如何为 TPS65982中的外部路径设置电流值(OCP 点)。 众所周知,TPS65982检查内部路径 OCP 和外部路径 OCP 电流值。 我只能找到如何为982器件设置内部路径电流值、找不到文件或文档供参考、如何为外部路径设置 OCP 电流值?

下面是内部电流配置的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    要设置 PPEXT OCP、只需将"Switch Source"字段更改为 PP_EXT。 对于 PP_5V 和 PP_HV、其他所有内容都是相同的。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Beljaars、

      感谢您的回复。 我看到 TPS65982外部路径电流的不同设置、请参阅我的附件。 我从 TPS65982数据表中获取数据。

      我不知道设置之间的关系: “开关源”字段与 PP_EXT, 最大电流。

      请在这方面帮助我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    TPS65982 FW 将根据您的 GUI 配置自动选择 PP_EXT 电流限制设置。 无需设置此配置、因为我们的固件将自动执行此配置。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric