Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
大家好、
目前、我们的客户正在评估 TUSB1044的内部多路复用器。
如果它们向 SBU1引脚施加3.3V 电压、则 AUXp 电压约为1.7V。
多路复用器是否会导致压降?
原因、他们知道这种用法是唯一的。
但是、他们想知道这个原因。
此致、
Kanemaru
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、David - San、
感谢您提供信息。
我有两个问题。
----
[第1季度]
我们知道,如果是正常的多路复用器,在 AUXp 上可以观察到3.3V 的 SBU1,但在 AUXp 上可以观察到3.3V 的值。
因此、我们猜 AUX RX 会影响3.3V。
我的理解是否正确?
如果是、您能否告诉我们详细原因(信息)?
如果没有、您能否告诉我们其他原因?
----
[第2季度]
我们了解到 SBU1的建议范围为0V 至0.4V。
但是、他们希望知道能够通过电压的最大电压。
如果您有任何信息、请告诉我们吗?
例如、
0.4V 正常
・μ A
・μ A
1.5V 正常<=可以通过电压的最大电压
1.6V 为 NG
・μ A
・μ A
3.3V 为 NG
----
[第3季度]
我知道、如果 Type-C 插座发生翻转、AUX 通道直流共模电压如下所示。
对于 AUXp 和 SBU2、-0V 至0.4V @ Vcc=3.3V。
对于 AUXn 和 SBU1、-2.7V 至3.6V @ Vcc=3.3V。
我的理解是否正确?
----
<背景>
他们理解不建议使用此方法、但他们必须理解这一原因。
因为他们正在评估一种独特的用法。
因此、他们希望了解内部多路复用器电路。
如果您联系到我的电子邮件地址下方或让我知道您的电子邮件地址、
我可以发送客户信息。
我期待您的回复。
[我的电子邮件地址]
此致、
Kanemaru