This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:关于内部 MUX

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725632/tusb1044-about-internal-mux

器件型号:TUSB1044

大家好、

 

目前、我们的客户正在评估 TUSB1044的内部多路复用器。

如果它们向 SBU1引脚施加3.3V 电压、则 AUXp 电压约为1.7V。

多路复用器是否会导致压降?

 

原因、他们知道这种用法是唯一的。

但是、他们想知道这个原因。

 


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideo-San

    客户是在 GPIO 模式下使用 FLIP/CTL0/CTL1配置 TUSB1044、还是在 I2C 模式下使用 FLIPSEL/CTLSEL 配置 TUSB1044? 如果不是、则 AUX 和 SBU 之间的开关处于开路状态、AUX 上的1.7V 可能是来自 SBU 的泄漏电压。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    感谢您的快速回复。

     

    每个引脚由 GPIO 设置

    DIR1:H

    DIR0:L

    CTL1:H

    CTL0:H

    翻转:L


     

    它们的测量环境如下所示。

     

     

    如果您有任何信息和疑虑、请告知我们吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideo-San

    TUSB1044配置正确、但测试设置无效。 根据 DisplayPort CTS 规范、DUT 应连接到相当于 DP 标准图3-22对应电路的电路。 例如、如果 DUT 是拉电流、则测试负载应与图3-22的灌电流部分等效。 此等效电路应包括测试设备的任何负载。

    下面是从 DP 规格复制的图3-22。

    因此、您无法直接将3.3V 应用于 SBU1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    感谢您的快速回复。

    我知道我无法直接将3.3V 应用于 SBU1。

    但是、我们的客户想知道内部多路复用器电路。

     

    如果它们向 SBU1引脚施加3.3V 电压、则 AUXp 电压约为1.7V。

    这是正确的行为吗?

    如果是、您能告诉我们这一原因吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideo-San

    SBU1的共模电压最小值为0、最大值为0.4V。 将3.3V 电压直接施加到 SBU1上超过了此共模电压要求、并将多路复用器置于不正确的工作状态。 我不能说1.7V 是否是该非工作状态的正确行为。 但同样、3.3V 不应直接施加到 SBU1上。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    感谢您提供信息。

    我有两个问题。

     

    ----

    [第1季度]

    我们知道,如果是正常的多路复用器,在 AUXp 上可以观察到3.3V 的 SBU1,但在 AUXp 上可以观察到3.3V 的值。

    因此、我们猜 AUX RX 会影响3.3V。

    我的理解是否正确?

     

    如果是、您能否告诉我们详细原因(信息)?

    如果没有、您能否告诉我们其他原因?


    ----

     

    [第2季度]

    我们了解到 SBU1的建议范围为0V 至0.4V。

    但是、他们希望知道能够通过电压的最大电压。

    如果您有任何信息、请告诉我们吗?

     

    例如、

    0.4V 正常

    ・μ A

    ・μ A

    1.5V 正常<=可以通过电压的最大电压

    1.6V 为 NG

    ・μ A

    ・μ A

    3.3V 为 NG

    ----

     

    [第3季度]

    我知道、如果 Type-C 插座发生翻转、AUX 通道直流共模电压如下所示。

    对于 AUXp 和 SBU2、-0V 至0.4V @ Vcc=3.3V。

    对于 AUXn 和 SBU1、-2.7V 至3.6V @ Vcc=3.3V。

    我的理解是否正确?


    ----

     

     

    <背景>

    他们理解不建议使用此方法、但他们必须理解这一原因。

    因为他们正在评估一种独特的用法。

    因此、他们希望了解内部多路复用器电路。

     

    如果您联系到我的电子邮件地址下方或让我知道您的电子邮件地址、

    我可以发送客户信息。

    我期待您的回复。

     

    [我的电子邮件地址]

    Kanemaru-h@macnica.co.jp

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过内部电子邮件解决此问题。

    谢谢
    David