请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD102 大家好、团队、
SN65HVD10x 有一个由最大值指定的驱动器使能延迟 5美元
我们确实看到、大多数器件实际上具有1us 范围内的更大延迟、但3us 范围内的延迟极少。
从统计角度来看、延迟为5us 的器件数量将小于典型值(即使数据表中未指定)。
在某些 IOLink 应用中、消息必须在3.5us 内发送回、并且由于延迟3us、第一个位可能会被切断、从而产生错误。
- 什么会影响缓冲器的延迟? (在1-5us 范围内)
- 是仅工艺变化和温度、还是有其他参数让其改变?
V L+也会影响延迟、它在内部发生了哪些变化、从而使延迟受到 L+的影响。
内部电流发生器不是指内部基准、而是指 L+
谢谢、
日落