This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003B:【μ V ULN2003A】关断状态输入电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725031/uln2003b-uln2003a-off-state-input-voltage

器件型号:ULN2003B
主题中讨论的其他器件:ULN2003A

您能告诉我将输出从导通状态更改为关断状态的最小输入电压吗?

ULN2003A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3节指出:

    GPIO 电压 kΩ 连接在前置驱动器达林顿 NPN 输入和基极之间的2.7k Ω 电阻转换为基极电流。 kΩ kΩ NPN 基极和发射极之间的7.2k Ω 和3k Ω 电阻充当下拉电阻、并抑制输入端可能出现的泄漏量。

    第6.6节 µA 输入电流应小于30 μ A。 kΩ 输入和接地之间约为12.9 μ A、这对应于大约0.39V。(这适用于半毫安的集电极电流;您需要更低的电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    感谢您通过 E2E 与我们联系!  

    我想指出的是、由于 ULN2003B 使用 BJT 达林顿晶体管来提供低侧开关、因此特性会根据输入电压、负载电流和各种其他因素而变化。  

    您的输出负载电流是多少?您驱动的负载类型是什么?  

    测试最小关断阈值的最简单方法是订购 EVM 并测试输出负载。  

    谢谢、

    黄亚瑟