Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125BR111 您好、先生、
问题1. DS125BR111可以支持3GHz 的 SATA3、但我看不到均衡器补偿表中提到 3GHz 上的 EQ 值、
您能否帮助澄清3GHz 中均衡器的确切值?
问题2. 下图中的整个信道意味着什么? 是 从主机到终端器件吗? 还是仅主机连接到 DS125BR111?
请帮您澄清问题吗?
谢谢你