This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:DS125BR111数据表问题

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725227/ds125br111-ds125br111-datasheet-question

器件型号:DS125BR111

您好、先生、

问题1. DS125BR111可以支持3GHz 的 SATA3、但我看不到均衡器补偿表中提到 3GHz 上的 EQ 值、

      您能否帮助澄清3GHz 中均衡器的确切值?

问题2. 下图中的整个信道意味着什么? 是 从主机到终端器件吗? 还是仅主机连接到 DS125BR111?

       请帮您澄清问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    1)。 请注意 DS125BR111数据表的表4。 3GHz 时的 EQ 增益介于2.5GHz 和4GHz 时的增益之间。 例如、EQ 设置为0x00 3GHz 时、增益为2.6dB。

    2)。 就整个通道而言、我们指的是从主机到终端器件的传输距离、因为 DS125BR111 CTLE 接收器可在6GHz 时补偿10dB 的损耗。

    此致、、、Nasser