This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036:原理图回顾

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182398/tusb2036-tusb2036-schematic-review

器件型号:TUSB2036

您好、E2E 专家、

你好。

是否可以查看随附的 TUSB2036原理图?

2个缺点器件(Quectel EC25和 Fanstel BT840X)通过 PCB 走线永久连接、但不使用时可以断电。 这就是我将 NPTINT0/1连接到 GND 的原因。

两个下行器件通过 Meanwell PSU 提供+5V 电源、通过 LDO 提供+3.3V 电源。 因此不是来自 VBUS、因为 Quectel EC25的峰值为2A。

TUSB2036的上端连接到来自 Raspberry Pi 3A+的5cm USB 电缆、该电缆也位于同一 PCB 上。

我通过将它们连接到+3.3V 并按照某人的建议使 PWRON1/2/3浮动来欺骗 OVRCUR1/2/3。

问题:

1) 1)我是否需要按照 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074483/tusb2036-schematic-review?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb2036#上的建议在未使用的 OVRCURRx 引脚上添加15k 上拉电阻器?

2) 2)由于我的器件未由 VBUS 供电、我假设我处于"自供电"模式。 对吧?

3) 3)我的设计中的 NPTN0/1配置是否正确?

4) 4)我还没有看到其他问题吗?

PS:我曾尝试在论坛上提交此帖子、但我花了一个下午尝试登录我的帐户以发现它已被删除、现在我可以再次连接、我无法显示要发布的表单。 已在 Firefox/Chrome/Edge 上尝试。

此处随附的是原理图。

e2e.ti.com/.../3617.Schematic.zip

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,如何控制下行端口的5V 电压?  

    1;是的、更喜欢使用15k 电阻器上拉。

    2:正确

    3;正确、需要短接至 GND。

    4:如果不使用、请浮动 DS 端口3。

     我还听说 Raspberry host 可能存在低速问题。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    "如何为下游端口控制5V 电压? "?

    4:您是指 DP/DM3吗? 它在原理图示例中连接到 GND。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC:

       通常,集线器下行端口需要为连接的设备提供5V VBUS。

     对于4、是的、我是指 DP3/DM3、如果不使用、建议悬空。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    很抱歉、但我仍然不明白"通常、集线器下游端口需要为所连接的器件提供5V VBUS "是什么意思? nrf52840的 VBUS 连接到来自 Meanwell PSU 的+5V 电压、而 Quectel EC25 MiniPCIE 没有来自 Quectel 硬件设计数据表的建议的 VBUS。

    此外、如果不在 TI 的应用/示例原理图中使用 DP/DM3、您为什么建议将其与 GND 相连、因此建议将其悬空?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有主机或集线器下行端口、您需要为 USB 连接器提供5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于未使用的端口、它最好是悬空、因为如果某个时间没有数据传输、USB 将自动进入挂起模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是本主题的创造者、我终于能够在论坛上发帖。

    感谢您的帮助 Brian。 我现在有了我需要了解的一切。