This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:PDB 电压电平

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189489/tdes954-pdb-voltage-level

器件型号:TDES954

您好!

在 TDES954的数据表中,PDB 的有效电压在引脚说明中显示为>1.5V,但在电气特性表中稍后部分,有效电压指定为0.65*Vvdio (1.8V Vdio)和2V (3.3V Vdio)。

我们能否澄清、即使对于3.3V 系统、1.5V 是否也足够高电平? 在本例中、Vdio 为3.3V、但该引脚由1.8V 信号控制。 请参阅以下原理图。

 

在这种情况下、我们如何满足 PDB 引脚的 VIH 条件? 将 R68降至10K 并将 VDDIO 保持在3.3V 是否足够了? 这样、PDB 电压将为 1.5V > 1.17V、但低于2V。

此致、

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    对于 VDDIO=1.8V 和 VDDIO=3.3V、PDB 引脚的 VIH 和 VIL 规格是相同的、因为 PDB 阈值与 VDDIO 无关。 阈值基于1.8V、但输入仍可承受高达3.3V 的电压。 因此、VDDIO = 3.3V 时的最小 VIH 也是1.17V。 该 规格将在下一个 TDES954数据表修订版中更新。 如果您的 PDB 工作电压为1.5V、则该电压将满足此阈值。  

    我们还建议您将 PDB 引脚的上拉电阻器更改为10kOhm 而不是33kOhm。 这也将反映在更新的数据表中。

    此致、

    Cindy