This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我的客户采用 TCAN4550-Q1进行设计、不使用 RST、GPIO1、GPIO2、INH、NINT 和 NWKRQ 引脚。
它们是否可以使这些引脚保持开路/悬空?
此致
Ueli
Ueli
从技术上讲、所有这些引脚都可以保持悬空、但如果真正不使用 RST 来避免因噪声耦合到引脚而导致任何不必要的器件复位、我建议将 RST 连接到 GND。
客户是如何使用此器件的? RST、INH 和 nINT 在将此器件用于 CAN 通信和状态识别方面至关重要。 nINT 将专门指示由于发送/接收 CAN 帧而被置为有效的任何中断、因此、如果它们不使用这个引脚、它们对 CAN 消息的接收和传输有多精确? 只需通过轮询寄存器?
此致、
Eric Hackett
Ueli
我收到了您的电子邮件并作出了回复、感谢您的联系和跟进。 我现在要关闭这个线程。
此致、
Eric Hackett