This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:连接到 TPS26625的 FLT 电压电平

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCF8575C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177938/pcf8575-flt-voltage-level-connected-to-tps26625

器件型号:PCF8575

你好

我有一个定制板、在该定制板上、TPS26625的 FLT 引脚直接连接到 IO 扩展器 PCF8575输入。 线路中没有额外的电阻器或上拉或下拉电阻器。 PCF8575连接到5.25V 电源。 问题是、如果未报告错误(FAULT 引脚不会拉至低电平。) iSUP1_nFLT 信号上测得的电压仅为3.6V、不是预期的5.25V。

PCF8575的上拉电流介于30..300uA 之间。 根据数据表、FLT 引脚的泄漏大约为100nA。 因此、这不应该是问题。 是否有人知道电压为什么这么低?

此问题已在此处提出: TPS26625

但建议是提出 PCF8575标签下的问题。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    工程师已收到此主题的通知、并将在 CST 2022年12月8日结束时作出响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 PCF8575还是 PCF8575C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    正如各位嘉宾所指出的、此器件有两个版本。 C 版本删除了内部电流源。 如果使用的器件是 C 版本、则可能存在泄漏电流、而其他地方的泄漏电流将电压仅推至3.6V。 非 C 版本应该能够缓慢地将电压升高到接近 Vcc。

    为了验证它是哪种器件、我们可以查看顶部标记、看看这是否是潜在的问题。 您能否从设备顶部读出或拍照?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby
    根据 BOM、PCF8575 (非 C 版本)应放置在 PCB 上。 遗憾的是、PCB 此时又回到了供应商端。 一旦 PCB 回到公司、我将检查顶部标记并发送相关图片。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    是否还可以从我们的器件和 TPS 器件获取 FLT 引脚的范围?  

    您能否验证这两个引脚之间是否存在任何其他连接?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    此处是放置的组件的图片。 根据数据表、在 PCB 上放置了正确的组件(不带 C 的 PCF8575)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我再次检查了连接、发现 TPS26625和 PCF8575之间存在直接连接、但也有另一个上拉电阻器连接、该上拉电阻器将电压拉至3.3V、因此 PCF8575引脚上的电压仅稍微有一点 以上内容。 很抱歉出错了。 我在原理图中看不够好。 但非常感谢您提供的信息。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉、我的商务旅行一直持续到最近。  

    只是想验证一下、您是否能够找到问题的根本原因?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby
    感谢你的答复。 是的。 我找到了问题的根本原因。 我们在 TPS26625和 PCF8575之间的线路上连接了一个上拉电阻器。 该上拉电阻器错误地连接到3.3V、这会导致错误的电压电平。

    非常感谢您的支持。

    此致

    Andreas