This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:接口论坛

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS250DF410EVM, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188652/ds250df410-interface-forum

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他部件:USB2ANY、、

在详细阐述 Glen 的问题时、我们是否需要禁用背板上的 KR 培训以及禁用以太网功能的自动协商、以便重定时器在25G 模式下工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asok:

    是的、也请禁用 KR 培训。  我没有意识到这是25G-KR。  由于重定时器重新传输数据、因此它不会通过链路训练中使用的不同传输系数。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的回答。 遗憾的是,在背板上禁用自动协商和 KR 培训后,25G 链路仍然无法正常运行。 我们尝试使用强制速度25G,甚至回退到10G (较低速度),但没有帮助。

    请帮助查看我们 的十六进制文件(按照您之前的建议更新寄存器后) Glen 更新为另一个 TT。  

    谢谢你  

    Asok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asok:

    感谢您的更新。  我将查看十六进制文件。  鉴于我们将继续对此进行调试、直接修改并通过 SigCon Architect 监视器件设置将会有所帮助。  如果可能、请考虑将 USB2ANY 器件连接到 DS250DF410 I2C 连接。  如果您有 DS250DF410EVM、可将其用作 USB2ANY 器件。

    我知道您的系统是针对主模式捆绑的。  但是、一旦器件从 EEPROM 成功加载配置、它将作为 I2C 从器件运行。  这样可以在不修改搭接的情况下监控和修改器件寄存器。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Modified0x44.txte2e.ti.com/.../Golden0x44.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我能够 将 请求的2个文件附加到本案例中。

    1.您之前为0x44从设备提供了黄金配置

    在格伦的另一种情况下、按照您的建议更改0x1E 寄存器后  

    您能否帮助验证这些更改是否正确?

    如果没有、 请向 我们提供更新的配置文件、我们不胜感激

    谢谢、

    Asok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asok:

    我查看了修改后的版本、在无法实现 CDR 锁定的情况下、重定时器需要对0x1E 寄存器进行正确的更改、以输出原始(未重定时)数据。  我注意到的另一个变化是、修改后的版本似乎使用调整模式1而不是调整模式2。  不确定这是否是故意的。

    此外、为了在地址0x44处使用修改后的 EEPROM、由于 SigCon Architect 错误、需要修改地址标头。  我附加了一个支持此功能的修改版本。  请告诉我这在您的系统中是如何工作的。

    e2e.ti.com/.../Modified_5F00_for_5F00_44.hex

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您提供新图像。 遗憾的是、即使在禁用 kr AutoNeg 和以太网 AutoNeg 后、此版本仍然不起作用。 即25G 链路仍处于关闭状态。 如果我们能够举行会议,讨论进一步的步骤,我们将不胜感激。  

    此致、

    Asok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asok:

    感谢您的更新。  我将为明天安排一次会议。

    谢谢、
    Drew