主题中讨论的其他部件:USB2ANY、、
在详细阐述 Glen 的问题时、我们是否需要禁用背板上的 KR 培训以及禁用以太网功能的自动协商、以便重定时器在25G 模式下工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在详细阐述 Glen 的问题时、我们是否需要禁用背板上的 KR 培训以及禁用以太网功能的自动协商、以便重定时器在25G 模式下工作
尊敬的 Asok:
感谢您的更新。 我将查看十六进制文件。 鉴于我们将继续对此进行调试、直接修改并通过 SigCon Architect 监视器件设置将会有所帮助。 如果可能、请考虑将 USB2ANY 器件连接到 DS250DF410 I2C 连接。 如果您有 DS250DF410EVM、可将其用作 USB2ANY 器件。
我知道您的系统是针对主模式捆绑的。 但是、一旦器件从 EEPROM 成功加载配置、它将作为 I2C 从器件运行。 这样可以在不修改搭接的情况下监控和修改器件寄存器。
谢谢、
Drew
e2e.ti.com/.../Modified0x44.txte2e.ti.com/.../Golden0x44.txt
尊敬的 Asok:
我查看了修改后的版本、在无法实现 CDR 锁定的情况下、重定时器需要对0x1E 寄存器进行正确的更改、以输出原始(未重定时)数据。 我注意到的另一个变化是、修改后的版本似乎使用调整模式1而不是调整模式2。 不确定这是否是故意的。
此外、为了在地址0x44处使用修改后的 EEPROM、由于 SigCon Architect 错误、需要修改地址标头。 我附加了一个支持此功能的修改版本。 请告诉我这在您的系统中是如何工作的。
e2e.ti.com/.../Modified_5F00_for_5F00_44.hex
谢谢、
Drew