主题中讨论的其他器件:TCAN1057AV-Q1、 TCAN1051、 TCAN1044A-Q1、 TCAN1051-Q1、 TCAN1042-Q1
大家好、
关于 TCAN1051GVD*Q1,这是否满足以下要求?
- ISO16845-2版本2018
- IEC62228-3 Ver.2019
TCAN1057AV-Q1在数据表中显示其通过、但1051gv 数据表中并未提及它。
谢谢你。
此致、
平田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
关于 TCAN1051GVD*Q1,这是否满足以下要求?
- ISO16845-2版本2018
- IEC62228-3 Ver.2019
TCAN1057AV-Q1在数据表中显示其通过、但1051gv 数据表中并未提及它。
谢谢你。
此致、
平田
Hirata-San、
是的、TCAN1051GVDQ1也满足这两个要求。 在 TI 网络上、您可以在您的浏览器中的 TRx/上找到我们的现场 SharePoint 上的文档。 在此处、您将导航到 CAN 文件夹、然后导航到 RTM 器件、然后导航到保存 EMC 报告的 TCAN1042/TCAN1051文件夹。 IEC6228是 Zwickau 报告、ISO16845是 C&S 一致性报告。
此致、
Eric Hackett
您好 Eric-San
感谢您的回答。
我已经检查了您提到的报告。
客户如下所述。
- ISO16845-2版本2018
- IEC62228-3 Ver.2019
关于 IEC62228、看起来该测试报告是2016年生成的。 (请参阅 TRX SharePoint - TCAN1042和 TCAN1051 - EMC 测试报告- IBEE Zwickau)
如果2019年有新版本、似乎不符合 IEC62238-3 Ver.2019……? 在 Zwickau 报告中、它是否提到了版本?? 如何区分版本?
关于 C&S、这表明 ISO 16845-2:2017。 (我参阅 TRX SharePoint - TCAN1042和 TCAN1051 - EMC 测试报告-一致性报告)
它不同于 - ISO16845-2版本2018??
关于 TCAN1044A-Q1、显示为版本2018。
谢谢你。
此致、
平田