This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051GV-Q1:- ISO16845-2 Ver.2018和 IEC62228-3 Ver.2019

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057AV-Q1, TCAN1044A-Q1, TCAN1051-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189464/tcan1051gv-q1---iso16845-2-ver-2018-and-iec62228-3-ver-2019

器件型号:TCAN1051GV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1057AV-Q1TCAN1051TCAN1044A-Q1TCAN1051-Q1TCAN1042-Q1

大家好、

关于 TCAN1051GVD*Q1,这是否满足以下要求?
- ISO16845-2版本2018
- IEC62228-3 Ver.2019

TCAN1057AV-Q1在数据表中显示其通过、但1051gv 数据表中并未提及它。

谢谢你。

此致、
平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    是的、TCAN1051GVDQ1也满足这两个要求。 在 TI 网络上、您可以在您的浏览器中的 TRx/上找到我们的现场 SharePoint 上的文档。 在此处、您将导航到 CAN 文件夹、然后导航到 RTM 器件、然后导航到保存 EMC 报告的 TCAN1042/TCAN1051文件夹。 IEC6228是 Zwickau 报告、ISO16845是 C&S 一致性报告。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric-San

    感谢您的回答。  

    我已经检查了您提到的报告。

    客户如下所述。  

    - ISO16845-2版本2018
    - IEC62228-3 Ver.2019

    关于 IEC62228、看起来该测试报告是2016年生成的。 (请参阅 TRX SharePoint - TCAN1042和 TCAN1051 - EMC 测试报告- IBEE Zwickau)

     如果2019年有新版本、似乎不符合 IEC62238-3 Ver.2019……? 在 Zwickau 报告中、它是否提到了版本?? 如何区分版本?

    关于 C&S、这表明 ISO 16845-2:2017。 (我参阅 TRX SharePoint - TCAN1042和 TCAN1051 - EMC 测试报告-一致性报告)

    它不同于 - ISO16845-2版本2018??

    关于 TCAN1044A-Q1、显示为版本2018。  

    谢谢你。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    TCAN1042-Q1和 TCAN1051-Q1是在进行这些更新之前开发和发布的。 不管怎样、这些器件仍经过认证并获得批准、可在所有接受这些文档的 OEM 处工作。 我不知道这些规范更新之间的明显差异、但这些规范的后续版本中进行的更新并未在事后否定它们的认证。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    谢谢你。 这已解决。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田