Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9617A 您好!
我的客户希望使用 TCA9617A。
它们的要求如下、但主器件和从器件的方向与数据表中的方向相反。
TCA9617A 是否可以在以下条件下使用而不会出现任何问题?
B 侧上的主器件、VccB = 3.3V
VccA = 1.8V 时从器件位于 A 侧
EN 不使用、始终为低电平。
此致、
希拉诺