This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:B 侧主器件和 A 侧从器件正常?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190532/tca9617a-master-on-b-side-and-slave-on-a-side-is-ok

器件型号:TCA9617A

您好!

我的客户希望使用 TCA9617A。
它们的要求如下、但主器件和从器件的方向与数据表中的方向相反。
TCA9617A 是否可以在以下条件下使用而不会出现任何问题?

B 侧上的主器件、VccB = 3.3V
VccA = 1.8V 时从器件位于 A 侧
EN 不使用、始终为低电平。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    I²C Ω 是双向的。 在电气层面上、主器件和从器件之间没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、  

    除了 Clemens 的响应、请参阅以下内容、了解在两次操作之间进行适当的 EN 引脚配置。  

    此致、

    插孔