This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:要求 MAX3232设计审查和建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185791/max3232-asking-for-max3232-design-review-and-suggestions

器件型号:MAX3232

大家好、

客户希望设计 MAX3232。 两个芯片之间存在故障情况。 (1/2失败案例)

MP 目标。  您是否会帮助查看 原理图并提供您的意见、以查看任何设计异常?

 

对于正常 IC 情况、引脚9为5V。

对于发生故障的 IC、引脚9为1.3V。

 

已验证 ABA 交换实验。

RD 还仔细检查了 IC 引脚9阻抗本身(从 PCB 板上移除 IC)。 引脚9上没有明显的差异。

 

这是设计材料。

https://txn.box.com/s/eakysnmfo1octjuq5n7md37jwozt5dm4

 

 

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件受密码保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    您是否可以向我发送一封包含设计材料的电子邮件或邮件、以便我可以查看问题?  

    我无法通过 ti box 下载并打开文件。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PW 是"ti"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我已回复您的电子邮件请求-如果您需要任何其他支持、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    请您更新此案例吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我不确定您是否看到了几周前发送的电子邮件、但:

    1. 为了使电荷泵正常运行、C1电容器应为470nF 而非47nF。
    2. 需要将 Tin2拉至 VCC 或 GND、因为该引脚不能悬空(如果 Tin2悬空、Tout2可能会振荡/干扰、这可能会增加不必要的 EMI 并导致其他 EMC 问题)

    最棒的

    Parker Dodson