Other Parts Discussed in Thread: MAX3232
大家好、
客户希望设计 MAX3232。 两个芯片之间存在故障情况。 (1/2失败案例)
MP 目标。 您是否会帮助查看 原理图并提供您的意见、以查看任何设计异常?
对于正常 IC 情况、引脚9为5V。
对于发生故障的 IC、引脚9为1.3V。
已验证 ABA 交换实验。
RD 还仔细检查了 IC 引脚9阻抗本身(从 PCB 板上移除 IC)。 引脚9上没有明显的差异。
这是设计材料。
https://txn.box.com/s/eakysnmfo1octjuq5n7md37jwozt5dm4
感谢您的帮助!
SHH