This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C189-Q1:输入3.3V 信号级

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, DS90C387, DS90C189-Q1, SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190586/ds90c189-q1-input-3-3v-signal-stage

器件型号:DS90C189-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP401A-Q1DS90C387SN65LVDS93A-Q1

您好!

在我们的设计中、我们计划使用基于 TFP401A-Q1的 DVI-D 转 LVDS 转换器(双通道全高清)。 由于串行器芯片输出电平为3.3V、我们无法直接连接 DS90C189-Q1芯片输入。 由于温度范围的原因、我们没有使用 DS90C387。 我们是否可以在  输入端使用 DS90C189-Q1和电阻分压器(2.2K)、它是否起作用? 您是否在输入端看到任何 RC 效应的时序问题?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议在该器件的输出端添加电阻分压器。 虽然我有点困惑。 根据  TFP401A-Q1的数据表、该器件还具有3.3V IO。 也许我误解了您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答。

    让我澄清一下 、TFP401A-Q1器 件输出电平为3.3V IO、DS90C189-Q1芯片输入为1.8V LO 电平、并且它们不兼容电压电平。  

    因此、我询问我们是否可以在 TFP401A-Q1器件输出端使用电阻分压器将电压电平降低至1.8V。  

    我确定了可 实现3.3V 电压兼容的替代器件 SN65LVDS93A-Q1。

    一个问题是、您是否有任何器件支持 (如 DS90C387)将48Bit RGB 转换为 LVDS 双通道 并支持最低-40°C 的工作温度条件?

    谢谢、

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的所有48位 RGB 到 LVDS 发送器/串行器都处于相同的-10至70摄氏度温度范围内。 我们有多个24位选项、如 您已确定的 SN65LVDS93A-Q1。

    此致、