主题中讨论的其他器件:TFP401A-Q1、 DS90C387、 SN65LVDS93A-Q1
您好!
在我们的设计中、我们计划使用基于 TFP401A-Q1的 DVI-D 转 LVDS 转换器(双通道全高清)。 由于串行器芯片输出电平为3.3V、我们无法直接连接 DS90C189-Q1芯片输入。 由于温度范围的原因、我们没有使用 DS90C387。 我们是否可以在 输入端使用 DS90C189-Q1和电阻分压器(2.2K)、它是否起作用? 您是否在输入端看到任何 RC 效应的时序问题?
谢谢、