This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:SN65DSI86-Q1 HPD 引脚电压

Guru**** 2516800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192671/sn65dsi86-q1-sn65dsi86-q1-hpd-pin-voltage

器件型号:SN65DSI86-Q1

您好 Brian、

对于 SN65DSI86-Q1 HPD 引脚电压、数据表建议最小阈值为2.2V @51k Ω、但未显示最大值。 这是否意味着没有最大限制?

如果将2.2V 增加到5V、我们是否应该增加外部电阻器值以满足最大数字 IO 电压1.98V 的要求?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc

    HPD 具有最小60 kΩ±15%的内部下拉电阻器、因此我们需要使用串联电阻器来满足 VHDP_插头 要求。 51kOhm 只是一个示例。

    但 HPD 不能为5V、因为它会违反 DP 规格。 其最大电压为3.6V。

    谢谢

    David