This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:LAN 未连接

Guru**** 2451260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189736/dp83869hm-lan-does-not-link-up

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、Lee - San、

感谢你的建议。
我们尝试写入寄存器0xD4[15]='1'、软件重新启动 PHY (寄存器0x1F = 0x4000)、但仍然没有建立链路。
我们在 Excel 中总结了当前设置。
如果您能给我们一些建议、我们将不胜感激。
e2e.ti.com/.../DP83869-examination_5F00_230119.xlsx

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!

    商用介质转换器的配置是什么? 它是设置为强制一个速度、还是设置为自动协商?

    我们有一个工作实验室设置、其中两个背靠背869 EVM 设置为1000TX <-> 1000FX 转换模式。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayhew-San:

    感谢你的答复。
    我们的商用介质转换器设置为自动协商。
    请告知您是否对 Excel 文件中的寄存器设置和切换设置有任何建议。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!

     两端的 PC 是否在自动协商中设置?

    我看到 Excel 工作表中提到的这个问题有一个相关的查询-您的团队是否在处理同一个问题上的任何其他打开的主题? 如果是、请将查询合并到一个线程、以便我们更轻松地组织信息和上下文。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayhew-San:

    感谢你的答复。
    我们都设置为自动协商模式。

    我的主题已锁定、因此我完成了右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题的链接将自动链接到此问题。
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180658/dp83869hm-lan-does-not-link-up?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869HM#

    因此、我在该主题中附加了一个 Excel 工作表、汇总了我们正在设置的寄存器和多路复用器。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!

    在各种条件下、将 DP83869 EVM 连接到网络交换机时、我能够在铜缆和光纤侧获得1000M 链路。

    在869设置为1000M T - FX 转换模式(OP_MODE[2:0]= 4h)时,使用两个1000M SFP 模块,以下寄存器和路由器页面诊断显示光纤和铜缆端的千兆链路:

    我正在进行更多测试、以查看我是否可以重现您所面临的问题、但同时、如果您看到与您当前所面临的工作设置有任何差异、请告知我。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayhew-San:

    感谢您的支持。
    我们已经尝试了您的屏幕截图设置。
    但 ping 没有通过。
    我已附上我们设置的屏幕截图。
    e2e.ti.com/.../DP83869-Research_5F00_230131.xlsx

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!

    感谢您分享详细设置。

    对于相同的测试、请多次读取寄存器0x0001、因为铜缆链路状态位是一个锁存低电平。 它应该显示在第二次读取之后链路/自动协商完成。

    您将使用哪些 SFP 模块进行此测试? 如有可能、请分享型号。  这是唯一未知的-共享设置的其余部分对于1000M 链路和 ping 有效。

    此外、您还可以如下图所示设置 LED 跳线、以便更轻松地诊断铜缆和光纤端的链路状态。  

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayhew-San:

    感谢你的建议
    我们尝试了您提供的步骤、但 ping 不起作用。
    光学模块是 Hitachi 制造的 HNGEP-200T。
    我已更新随附的 Excel 文件中的进度等。

    e2e.ti.com/.../DP83869-Research_5F00_230202.xlsx

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!

    我们希望链接和 ping 能够与您共享的设置配合使用-您能否确认两台 PC 都设置为自动协商并支持100/1000M?

    第9.5.1.9节:

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、我们使用的是最大传输速率为1Gb/s 的850nm SFP 模块 您使用的 SFP 模块的最大速率为1.25 GB/s -尽管我们不确定这是否是根本原因、但请使用不同的模块进行测试。