主题中讨论的其他器件:DP83869
您好、Lee - San、
感谢你的建议。
我们尝试写入寄存器0xD4[15]='1'、软件重新启动 PHY (寄存器0x1F = 0x4000)、但仍然没有建立链路。
我们在 Excel 中总结了当前设置。
如果您能给我们一些建议、我们将不胜感激。
e2e.ti.com/.../DP83869-examination_5F00_230119.xlsx
此致、
Hiroaki Yuyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lee - San、
感谢你的建议。
我们尝试写入寄存器0xD4[15]='1'、软件重新启动 PHY (寄存器0x1F = 0x4000)、但仍然没有建立链路。
我们在 Excel 中总结了当前设置。
如果您能给我们一些建议、我们将不胜感激。
e2e.ti.com/.../DP83869-examination_5F00_230119.xlsx
此致、
Hiroaki Yuyama
尊敬的 Mayhew-San:
感谢你的答复。
我们都设置为自动协商模式。
我的主题已锁定、因此我完成了右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题的链接将自动链接到此问题。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180658/dp83869hm-lan-does-not-link-up?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869HM#
因此、我在该主题中附加了一个 Excel 工作表、汇总了我们正在设置的寄存器和多路复用器。
此致、
Hiroaki Yuyama
Yuyama-San、您好!
在各种条件下、将 DP83869 EVM 连接到网络交换机时、我能够在铜缆和光纤侧获得1000M 链路。


在869设置为1000M T - FX 转换模式(OP_MODE[2:0]= 4h)时,使用两个1000M SFP 模块,以下寄存器和路由器页面诊断显示光纤和铜缆端的千兆链路:


我正在进行更多测试、以查看我是否可以重现您所面临的问题、但同时、如果您看到与您当前所面临的工作设置有任何差异、请告知我。
谢谢、
Evan
尊敬的 Mayhew-San:
感谢您的支持。
我们已经尝试了您的屏幕截图设置。
但 ping 没有通过。
我已附上我们设置的屏幕截图。
e2e.ti.com/.../DP83869-Research_5F00_230131.xlsx
此致、
Hiroaki Yuyama
Yuyama-San、您好!
感谢您分享详细设置。
对于相同的测试、请多次读取寄存器0x0001、因为铜缆链路状态位是一个锁存低电平。 它应该显示在第二次读取之后链路/自动协商完成。
您将使用哪些 SFP 模块进行此测试? 如有可能、请分享型号。 这是唯一未知的-共享设置的其余部分对于1000M 链路和 ping 有效。
此外、您还可以如下图所示设置 LED 跳线、以便更轻松地诊断铜缆和光纤端的链路状态。

谢谢、
Evan
尊敬的 Mayhew-San:
感谢你的建议。
我们尝试了您提供的步骤、但 ping 不起作用。
光学模块是 Hitachi 制造的 HNGEP-200T。
我已更新随附的 Excel 文件中的进度等。
e2e.ti.com/.../DP83869-Research_5F00_230202.xlsx
此致、
Hiroaki Yuyama