Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8044A 尊敬的团队:
我的客户希望将 TUSB8044A 用于他们的应用。
请告诉我在满载和全温度范围(-40~85)下 VDD 和 VDD33的最大电流消耗。
在数据表中,我们可以看到室温范围下的典型值。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.