This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:VDD/VDD33的最大电流消耗

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190296/tusb8044a-max-current-consumption-of-vdd-vdd33

器件型号:TUSB8044A

尊敬的团队:  

我的客户希望将 TUSB8044A 用于他们的应用。  

请告诉我在满载和全温度范围(-40~85)下 VDD 和 VDD33的最大电流消耗。  

在数据表中,我们可以看到室温范围下的典型值。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南:

      我们需要重新获取这些数据。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您的评论。  

    何时可以获取此数据? 请告诉我有关计划的信息。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望 在本周结束时、因为我们本周天气恶劣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在85°C 时、1.21v 的最大电流为792ma、3.6V 的最大电流为45ma。

    在-45c 条件下、1.21v 对应的最大电流为765ma、3.6V 对应的最大电流为44ma

    具有4个 SS DS 端口。

    此致

    Brian