This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:TLK10002

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10002, TLK10034, TLK10031, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/934991/tlk10002-tlk10002

器件型号:TLK10002
主题中讨论的其他器件: TLK10034TLK10031TLK10232

我们希望向 RRH 提供9.8 Gbps CPRI 链路。 但是、我们知道 TMS320TCI6638上的 AIF2接口只能支持高达4.9Gbps 的数据速率。 我们希望组合每个 DSP SoC 提供的两个 AIF2接口、并提供9.8 Gbps CPRI 链路。 为此、我们将查看 TLK10002。 我们有三个 DSP SoC、在同一个 RAC 卡上完成 CPRI 速率组合。

 

需要明确:

由于 TLK10002有两个通道、我们是否需要两个器件来满足 RAC 卡上的三个 DSP SoC?

2.您是否建议使用其他同等设备?-此设备是否有支持三个通道的型号,以便每个 RAC 卡只需使用一个设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    1. 由于 TLK10002有两个通道、我们是否需要两个器件来满足 RAC 卡上的三个 DSP SoC?

      • 如果使用此双通道型号、则需要两个器件。  TI 还提供四路10G 收发器

    2. 您是否建议使用其他同等设备?-此设备是否有支持三个通道的变体,以便每个 RAC 卡只需使用一个设备?

      • 您 还可以考虑以下器件型号。 所有这些部件号“支持多速率 SERDES 操作,高速端数据速率高达10.3125Gbps,低速端数据速率高达5Gbps”

        1. TLK10034四通道 XAUI/10GBASE-KR 收发器

        2. TLK10031单通道 XAUI/10GBASE-KR 收发器

        3. TLK10232具有交叉点的双通道 XAUI/10GBASE-KR 收发器

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rodrigo 的澄清。

    TLK10002或 TK10003x 收发器上是否有需要在链路两端使用相同收发器的专有实现?  我们希望在基带端(在低速端连接到 K2K 处理器的两个 AIF2接口)将其作为 CPRI 组合器实现、并通过高速端的 CPRI 接口连接到不使用 TLK 器件的无线电头、 但使用 FPGA 的串行器/解串器实现了 CPRI 接口。 您是否预见到任何兼容性问题?

    此致

    Sivan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是我知道的。 我不预见兼容性问题。

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rodrigo。

    考虑到我们的设计中的 TLK10034、其中 TCI6638的两个 AIF2通道连接到 TLK10034的低速端、以在高速端提供9.8Gbps 链路。 在 CPRI 模式下使用 AIF2。

    我不清楚如何在高速端映射 CPRI 的 C&M 通道。 我希望只通过两个 AIF2通道中的一个发送 C&M 数据包。 这是如何实现的? 找不到任何可以澄清这一点的文档。 为此请求支持。

    此致

    Sivan Ramachandran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TLK10034数据表的第5.3.3.8节"线路速率、SERDES PLL 设置和参考时钟选择以了解通用 SERDES 模式"、并参阅表5.4。 您需要将低速端设置用于4915.2线路速率、将高速设置用于9830.4线路速率。

    表5-4. 针对2:1通用运行模式的特定线路速率和基准时钟选择

    低速端

    高速端

    线速率

    (Mbps)

    串行器/解串器 PLL 乘法器

    速率

    REFCLKP/N (MHz)

    线速率

    (Mbps)

    串行器/解串器 PLL 乘法器

    速率

    REFCLKP/N (MHz)

    4915.2

    20.

    完全

    122.88

    9830.4.

    20.

    完全

    122.88

    3840

    12.5.

    完全

    153.6

    7680

    12.5.

    完全

    153.6

    3072

    10.

    完全

    153.6

    6144.

    10.

    完全

    153.6

    2457.6.

    8/10.

    完全

    153.6/122.88

    4915.2

    16/20.

    一半

    153.6/122.88

    1920年

    12.5.

    一半

    153.6

    3840

    12.5.

    一半

    153.6

    1536.

    10.

    一半

    153.6

    3072

    10.

    一半

    153.6

    1228.8.

    8/10.

    一半

    153.6/122.88

    2457.6.

    16/20.

    四分之一

    153.6/122.88

    768

    10.

    四分之一

    153.6

    1536.

    10.

    四分之一

    153.6

    614.4

    8/10.

    四分之一

    153.6/122.88

    1228.8.

    16/20.

    第8个

    153.6/122.88

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师