在我们的应用中、TPS65988通过 I2C 连接到微控制器、也通过 SPI 连接到外部闪存。
通过 I2C 与 TPS65988进行通信似乎非常直接、但我们仍有一些奇怪的问题。
对于启动器、根据文档、只有大约一半的寄存器响应读取命令、
另一半返回0表示消息长度和所有字节0、即使它是有效的 R/W 寄存器并且应该返回
响应中的字节数。
我可以写入数据寄存器并读回我的数据、但这些似乎是我可以写入的唯一寄存器。 尽管如此、
我可以写信给他们、这表明我们的算法工作正常、不是吗?
我想知道其他人是否有类似的问题,也许可以对这个问题作出一些说明。
提前感谢您。