This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:I2C 通信问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932021/tps65988-i2c-communications-problem

器件型号:TPS65988

在我们的应用中、TPS65988通过 I2C 连接到微控制器、也通过 SPI 连接到外部闪存。

通过 I2C 与 TPS65988进行通信似乎非常直接、但我们仍有一些奇怪的问题。

对于启动器、根据文档、只有大约一半的寄存器响应读取命令、

另一半返回0表示消息长度和所有字节0、即使它是有效的 R/W 寄存器并且应该返回

响应中的字节数。

我可以写入数据寄存器并读回我的数据、但这些似乎是我可以写入的唯一寄存器。 尽管如此、

我可以写信给他们、这表明我们的算法工作正常、不是吗?

我想知道其他人是否有类似的问题,也许可以对这个问题作出一些说明。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是否使用主机为这些 I2C 写入使用4CC 命令、这涉及使用 CMD 和数据寄存器?

    我建议阅读 《主机接口技术参考手册 》、因为它将主机(EC/UC)更详细地介绍到 PD 控制器过程、还会显示您可以使用的4CC 命令的完整列表。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我正在开发一个应用、该应用通过 I2C 将固件(flash.bin)写入 TPS65988 SPI 闪存。

    作为该过程的一部分(遵循主机接口技术参考手册中概述的步骤)

    我读端口配置寄存器(0x28)并写回 TypeCStateMachine 位。  那是时候

    我注意到、我的读取函数返回0个字节。 要解决此问题、我开始阅读所有

    寄存器、并注意到我只能读取 RO 寄存器、RW 寄存器始终返回0。 一起使用

    我尝试写入数据寄存器的方式(为了查看是否采用了任意字节)、我可以这么做

    读回这些字节。 我想知道是否可能存在条件(如 DeadBatteryBoot、VDD 等)

    TPS65988会在哪个 TPS65988上进入这种状态?

    谢谢、

    Sam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我测试过的至少两个板出现了相同的问题。 我在这里抓一根茎秆。

    以下是我的 I2C 读取和写入函数:

    int read_reg (uint8_t addr、uint8_t reg、uint8_t 字节、uint8_t 标头、uint8_t *数据)

       uint8_t i、长度= 0;

       if (!i2c_start (addr))
       {
           I2C_WRITE (reg);
           I2C_START (addr+1);
           if (标头)
               length= i2c_read_ack();
           for (i=0;i < bytes-1;i++)
               data[i]= i2c_read_ack ();
           data[bytes-1]= i2c_read_nack ();
           I2C_STOP();
       }

       返回长度;


    int write_reg (uint8_t addr、uint8_t reg、uint8_t 字节、uint8_t 标头、uint8_t *数据)

       uint8_t i、err = 0;

       if (!i2c_start (addr))
       {
           I2C_WRITE (reg);
           if (标头)
               ERR = i2c_write (bytes);
           for (i=0;i <字节;i++)
               ERR = i2c_write (* data++);
           I2C_STOP();
       }

       退货错误;

    附件中有两个板的日志和顺序寄存器读取

    完成上述读取功能 -第一个字符是寄存器、消息

    在方括号中返回的长度后跟12个字节的数据读取。

    20:33:30> 0x00 [0x04]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:30> 0x01 [0x04]= 0x41 0x43 0x45 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:30>0x02 [0x04]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:31> 0x03 [0x04]= 0x50 0x54 0x43 0x48 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:31> 0x04 [0x04]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:31> 0x05 [0x10]= 0x09 0x51 0x8D 0x3B 0x21 0x2B 0x31 0x98 0x49 0x45 0xC3 0xD8
    20:33:31> 0x06 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:31> 0x07 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:32>0x08 [0x04]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:32>0x09 [0x40]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:32> 0x0A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:32>0x0B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:32>0x0C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:32>0x0D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:33>0x0E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:33>0x0F [0x04]= 0x00 0x10 0x07 0xF7 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:33> 0x10 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:33> 0x11 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:33>0x12 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:34>0x13 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:34>0x14 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:34>0x15 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:34>0x16 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:34>0x17 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:35>0x18 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:35> 0x19 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:35>0x1A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:35> 0x1B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:35> 0x1C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:35> 0x1D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:36> 0x1E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:36> 0x1F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:36> 0x20 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:36> 0x21 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:36> 0x22 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:37> 0x23 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:37> 0x24 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:37> 0x25 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:37>0x26 [0x08]= 0xC0 0x00 0x00 0x80 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:37> 0x27 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:38> 0x28 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:38> 0x29 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:38> 0x2A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:38>0x2B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:38> 0x2C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:38> 0x2D [0x0C]= 0x04 0x00 0x02 0x00 0xA2 0x06 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00
    20:33:39> 0x2E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:39> 0x2F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:39> 0x30 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:39> 0x31 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:39> 0x32 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:40> 0x33 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:40> 0x34 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:40> 0x35 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:40> 0x36 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:40> 0x37 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:41>0x38 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:41>0x39 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:41> 0x3A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:41> 0x3B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:41> 0x3C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:41> 0x3D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:42> 0x3E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:42> 0x3F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:42> 0x40 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:42> 0x41 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:42> 0x42 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:43> 0x43 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:43> 0x44 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:43> 0x45 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:43> 0x46 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:43> 0x47 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:44>0x48 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:44>0x49 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:44>0x4A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:44>0x4B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:44>0x4C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:44>0x4D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:45> 0x4E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:45>0x4F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:45> 0x50 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:45> 0x51 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:45> 0x52 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:46> 0x53 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:46> 0x54 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:46> 0x55 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:46> 0x56 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:46> 0x57 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:47> 0x58 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:47> 0x59 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:47> 0x5A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:47> 0x5B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:47> 0x5C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:48> 0x5D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:48> 0x5E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:48> 0x5F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:48> 0x60 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:48> 0x61 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:48> 0x62 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:49>0x63 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:49>0x64 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:49>0x65 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:49>0x66 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:49>0x67 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:50> 0x68 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:50> 0x69 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:50> 0x6A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:50> 0x6B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:50> 0x6C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:51>0x6D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:51>0x6E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:51>0x6f [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:51>0x70 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:51>0x71 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:51>0x72 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:52>0x73 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:52>0x74 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:52> 0x75 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:52>0x76 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:52>0x77 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:53> 0x78 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:53> 0x79 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:53> 0x7A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:53> 0x7B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:53> 0x7C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:54>0x7D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:54> 0x7E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:33:54> 0x7F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

    20:37:20>0x00 [0x04]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:20>0x01 [0x04]= 0x41 0x43 0x45 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:20>0x02 [0x04]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:21>0x03 [0x04]= 0x50 0x54 0x43 0x48 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:21>0x04 [0x04]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:21>0x05 [0x10]= 0x35 0xAE 0xF6 0x8C 0x3B 0x66 0x54 0x9A 0x51 0x4A 0x7E 0xE6
    20:37:21>0x06 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:21>0x07 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:22>0x08 [0x04]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:22>0x09 [0x40]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:22>0x0A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:22>0x0B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:22>0x0C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:23>0x0D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:23>0x0E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:23>0x0F [0x04]= 0x00 0x10 0x07 0xF7 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:23>0x10 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:23>0x11 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:23>0x12 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:24>0x13 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:24> 0x14 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:24>0x15 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:24> 0x16 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:24>0x17 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:25> 0x18 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:25> 0x19 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:25> 0x1A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:25> 0x1B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:25> 0x1C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:26> 0x1D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:26>0x1E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:26> 0x1F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:26> 0x20 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:26> 0x21 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:26> 0x22 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:27> 0x23 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:27> 0x24 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:27> 0x25 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:27> 0x26 [0x08]= 0xC0 0x00 0x00 0x80 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:27> 0x27 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:28> 0x28 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:28> 0x29 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:28> 0x2A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:28> 0x2B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:28> 0x2C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:29>0x2D [0x0C]= 0x04 0x00 0x02 0x00 0xA2 0x06 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00
    20:37:29>0x2E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:29>0x2F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:29>0x30 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:29>0x31 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:29>0x32 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:30> 0x33 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:30> 0x34 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:30> 0x35 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:30> 0x36 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:30> 0x37 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:31> 0x38 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:31> 0x39 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:31> 0x3A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:31> 0x3B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:31> 0x3C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:32>0x3D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:32>0x3E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:32> 0x3F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:32>0x40 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:32>0x41 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:32>0x42 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:33> 0x43 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:33> 0x44 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:33> 0x45 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:33> 0x46 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:33> 0x47 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:34>0x48 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:34> 0x49 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:34>0x4A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:34>0x4B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:34>0x4C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:35>0x4D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:35> 0x4E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:35>0x4F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:35> 0x50 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:35> 0x51 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:35>0x52 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:36> 0x53 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:36> 0x54 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:36> 0x55 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:36> 0x56 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:36> 0x57 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:37>0x58 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:37>0x59 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:37> 0x5A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:37>0x5B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:37>0x5C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:38>0x5D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:38>0x5E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:38>0x5F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:38> 0x60 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:38> 0x61 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:38> 0x62 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:39> 0x63 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:39> 0x64 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:39> 0x65 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:39> 0x66 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:39> 0x67 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:40> 0x68 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:40> 0x69 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:40> 0x6A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:40> 0x6B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:40> 0x6C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:41>0x6D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:41>0x6E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:41>0x6f [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:41>0x70 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:41>0x71 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:42> 0x72 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:42> 0x73 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:42> 0x74 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:42> 0x75 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:42> 0x76 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:42> 0x77 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:43> 0x78 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:43>0x79 [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:43>0x7A [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:43>0x7B [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:43>0x7C [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:44>0x7D [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:44>0x7E [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    20:37:44>0x7F [0x00]= 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您可以首先检查 SPI 闪存。 似乎您可能没有先加载现有配置。 您的 EEPROM 可能为空、或者可能尝试将补丁推送到空白存储器、这可能会导致此问题。 首先、您必须在 EEPROM 上对有效的完整配置进行编程、然后在尝试执行此操作时使用 I2C 写入进行更新。

    我还建议查看 I2C 上的固件更新应用手册、第4节将更详细地介绍闪存更新。 下面是它提到我之前描述的内容的部分:

    在首次为平台加电时、应使用完整的'flash.bin'对外部 SPI-Flash 进行编程、以便正确设置区域接头。 外部主机可以按照后续章节中详述的顺序执行后续的闪存更新。 完整的'flash.bin'可由器件的'Application Customization Tool'生成。 使用 GUI 生成完整的'flash.bin'时、应适当设置区域0和区域1的'Region offsets'、以便区域之间有足够的空间来容纳未来补丁包的更大大小"

    您是否能够确认是否已在 SPI 闪存上对完整闪存进行了编程?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    不可以、当我尝试读取寄存器作为固件上传的准备步骤时、SPI 闪存未编程任何内容。

    我将尝试在不首先检查寄存器的情况下对闪存进行编程、并在之后尝试读取它们。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    该应用手册讨论了固件更新、但我在了解如何首次对空白 SPI 进行编程方面遇到了困难。

    我想知道您能否提供分步说明。

    此外、TPS65988如何在 SPI 中实际存储数据-是按扇区、按页还是按什么进行存储? 比如说、1、如果我在闪存中编程了一些记录

    我何时以及如何实际读回这些内容以确保我的流程正常工作?

    "FLVy"命令实际上有什么作用? 因为、当我将我的映像编程到闪存中时、"FLVy"命令返回0、但会在何时返回

    我使用"FLTD"命令读取闪存的内容我获得空闪存(全部为0xFF)。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    此应用手册涉及固件更新、但还详细介绍了首次对空白 SPI 进行编程的情况。 我在上次回答中引用的部分解释了推理、我也在下面列出了这一部分。

     第4.3节中也介绍了您需要执行的步骤、我在下面显示了这些步骤、如果您在该表下面滚动、您还将看到如何发送这些命令。

    FLVY 命令将验证您写入闪存的配置是否有效、如果您写入正确的二进制数据、这将让您知道该过程是否正确。 如果您发现闪存为空、则可能没有写入数据、或者其他操作肯定出错。  

    TPS65988会将数据存储在闪存中的2个区域中、它们将是相同的、但会进行设置、以便正确配置接头。 您可以在第4.2节图1中查看其细分方式。

    以下是从应用程序自定义工具中提取完整 flash.bin 的方法、以便您可以刷写正确的内容:

    您不需要更改区域、因为默认情况下将正确设置它们。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我们不使用 Aardvark 电缆。 我们无法直接访问 SPI 闪存。 它连接到板上的 TPS65988芯片。

    访问它的唯一方法是通过我们的嵌入式控制器应用。 我们按照这些步骤编写了一个应用程序

    但是、TI 提供的多个固件更新文档中概述了所有这些文档都讨论了固件"更新"。

    过程是-从 SPI 闪存中读取标头、设置指针、更新固件。 我们不能这样做-

    我们的闪存为空。 映像文件包含所有这些信息、但我们需要首先将其编程到空白闪存中。

    那么、我的问题是-我们是否设置了闪存开头的写入指针?

    此致、

    Sam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、您应该将指针写入地址0x0000处闪存的开头。 区域0和1指针和头文件将包含在完整的 flash.bin 中。 本文档涉及固件更新、但这是指配置和补丁、因为 ROM 包含固件、因此术语更新是指写入低区域或完整闪存、具体取决于闪存是否已包含区域标头或 不是。

    谢谢、

    哈里