This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:适用于 Titan-Ridge DD - Tabasco Creek 的 TPS65983B 设计

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932989/tps65983b-tps65983b-design-for-titan-ridge-dd---tabasco-creek

器件型号:TPS65983B

您好!

我们在  Intel Titan Ridge Thunderbolt 应用中使用 TPS65983B 芯片。

基于 Thunderbolt - Titan-Ridge DD -附带-修订版1.41 - 5  "Titan-Ridge DD - Tabasco Creek "。

在新项目中->哪种参考设计不是"Tabasco Creek"

应用程序自定义工具版本:4_14.

您能帮您检查一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在此参考中、您应选择"Tahini Bus Powered Device"

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    非常感谢你的帮助。
    我们尝试了"Tahini Bus Powered Device"和"Tanan Ridge Bus Powered Device"、但它无法正常工作。
    我们是否需要进行其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    首先、我需要问:您是否对已发布的参考设计进行了任何更改?

    您能告诉我有关故障的更多信息吗? 器件是否启动? 请告诉我发生故障的时间、我可以提供更多帮助。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

       我是该项目的硬件 EE 设计师。

    Tabasco 设计采用 Thunderbolt 3至2显示端口。

    我们的设计旨在将 Tabasco 设计修改为 Thunderbolt 3至 NVMe 存储。(原理图作为附加文件)

    故障症状是

    1. Titan Ridge 的核心功率输出= 0V (正常值为0.9V)

    2. Type-C Vbus 具有5V 电压。

    请提供建议。 谢谢你。

    此致、

    雷达

     

    e2e.ti.com/.../2008_5F00_DAVOS_5F00_1V2_5F00_200722_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vader、

    您是否能够判断'83B 是否能够读取其固件并进行引导? 83B 正常运行的迹象可能包括 CC1/CC2正常运行以及 LDO3v3上的输出。

    我没有查看过原理图更改,通常这些更改必须通过英特尔清除,修改可能会影响83B 参考设计项目。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vader、

    我想问、这是否仍然是您的问题? 我需要有关器件故障的更多详细信息、以帮助了解该问题。 如果存在 USB PD 问题、CC / Vbus 的示波器截图可能会有所帮助。

    此致、

    Scott