您好!
我们在 Intel Titan Ridge Thunderbolt 应用中使用 TPS65983B 芯片。
基于 Thunderbolt - Titan-Ridge DD -附带-修订版1.41 - 5 "Titan-Ridge DD - Tabasco Creek "。
在新项目中->哪种参考设计不是"Tabasco Creek"
应用程序自定义工具版本:4_14.
您能帮您检查一下吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 Intel Titan Ridge Thunderbolt 应用中使用 TPS65983B 芯片。
基于 Thunderbolt - Titan-Ridge DD -附带-修订版1.41 - 5 "Titan-Ridge DD - Tabasco Creek "。
在新项目中->哪种参考设计不是"Tabasco Creek"
应用程序自定义工具版本:4_14.
您能帮您检查一下吗?
谢谢。
您好、Scott、
我是该项目的硬件 EE 设计师。
Tabasco 设计采用 Thunderbolt 3至2显示端口。
我们的设计旨在将 Tabasco 设计修改为 Thunderbolt 3至 NVMe 存储。(原理图作为附加文件)
故障症状是
1. Titan Ridge 的核心功率输出= 0V (正常值为0.9V)
2. Type-C Vbus 具有5V 电压。
请提供建议。 谢谢你。
此致、
雷达
e2e.ti.com/.../2008_5F00_DAVOS_5F00_1V2_5F00_200722_2D00_1.pdf