This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:请求审查我的客户的电路和#39;s 电路(HD3SS6126)

Guru**** 2533010 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931417/hd3ss6126-request-for-review-my-customer-s-circuits-hd3ss6126

器件型号:HD3SS6126

你(们)好

请申请我客户的电路评论。

他使用 HD3SS6126作为 USB 3.0开关。

但它检测为 USB 2.0。

请参阅随附的文件。

谢谢。

此致、

Robin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常、电路板布局如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    询问客户布局后、我将返回。

    还有事要检查吗?

    此致、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个6126、它们都不适用于 USB3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是该电路的客户。

    是否可以将 USB -A 类型用于 upport?

    因为我使用 USB-B 类型来升级端口、所以检测到了 SupperSpeed USB。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机或下行端口通常是 Type-A、集线器或设备是 Type-B、您的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian。

    我的客户将回复。

    我会告诉他更新。

    请等待回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用是摄像头集线器应用。  

    我们使用防水电缆 、因此它只能是一种类型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian。

    我对这种情况有3个问题

    1.我们是否知道 HD3SS6126的关断电阻?

    2. HS_OE 引脚高电平和低电平之间是否存在任何差异?(在超高速线路中)

     

    3.上图  :在这种情况下、我们使用两个 HD3SS6126并在超高速线路上使用并行图形。 我们如何在电路板中实现阻抗匹配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:关闭时、电阻应为 Mohm。

    2:当 HS_OE 为高电平时、器件关闭。 超高速度也会关闭。

    3:对于阻抗匹配、您需要保持布线宽度不变。

       此外、对于超高速布线、尽可能减少通孔。 您至少有两个通路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,脑

    感谢您回答该问题。

    我对阻抗匹配有更多疑问。

    在我们的器件中、当第一个 HD3SS6126开关打开上行时、请使用两个 HD3SS6126连接器连接到通道1其他连接器通道1线路关闭、因为数字2个 HD3SS6126开关关闭(请参阅电路图)

    我们使用阻抗匹配板将其设为90欧姆。

    但是、90欧姆匹配在线路之间是90欧姆、而不是90欧姆、考虑到间隔芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以再次加载图表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是直径图。

    以及更多外部方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会混淆阻抗和电阻。 阻抗更多为交流、与 L/C 相关、电阻为直流、R=V/I

    您无需匹配器件阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的 是差分线路是交流的、因此我们不需要考虑 HD3SS6126的关断电阻?

    那么、我的电路有什么问题?

     并联线不会导致 USB 3.0速度问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是如何将信号从连接器1或连接器2分离到6126?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、PCB 图案的外观是 HD3SS6126前面的并联线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到、您无法像这样拆分高速信号。 这将导致大量反射

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.为什么会引起反射?

    那么、如果我想在两个方向上使用信号、应该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这称为存根、它对于 PCB 设计非常重要。 您只需搜索 PCB 存根即可找到大量信息。

    另请查看 USB 高速信号 PCB 设计指南