Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
您好!
我们的大客户 有时会遇到一个问题、即在加电时 xGMII 错误中断设置为"1"。
因此、此时以太网无法连接。
这是一个非常紧迫的问题。
您能否为我提供解决此问题的建议和解决方案?
此外,在什么情况下可以将 xGMII 错误中断设置为"1"?
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
我需要更多有关此问题的详细信息、因为我不知道什么是连接、如何使用 PHY /它处于什么模式。
您能否查看故障排除指南以确认设计是否满足所有这些要求?
https://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf
谢谢、
Cecilia
您好、Cecilia、
首先、感谢您的支持。
我对您所询问的模式不是很了解。
请向我解释一下。
我将向您介绍更多测试信息和请求。
已连接的 NVR 以太网交换机和 IP 网络摄像机(DP83867IR 安装在 IP 网络摄像机上)。
速度为千兆位。
然后定期打开/关闭 IP 网络摄像机的电源。
NVR 以太网交换机和 IP 网络摄像机之间的以太网链路有时会失败。
当以太网链路失败时、xGMII 错误中断被设置为"1"。
否则 、xGMII 错误中断被设置为"0"。
如前所述、我们的客户真的想知道以下问题。
请您向我解释一下您的类型吗?
-。 在什么情况下可以将 xGMII 错误中断设置为"1"?
-。 xGMII 错误的方法是什么?
此致、
Michael
您好、Cecilia、
您能否仔细检查原理图并将分辨率发送给我?
这里是 MAC、PHY 的时钟 ppm。
下面是 B'd 的实际测试结果。
-。 MAC 晶振时钟(SoC):24MHz/3ppm
-。 PHY 晶振时钟:25MHz/17ppm
下面是晶体规格。 数据
-。 MAC 晶振时钟(SoC)
-。 PHY 晶振时钟
这是原理图
e2e.ti.com/.../DP83867IR-_2D00_-PHY.pdf
此致、
Michael