This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有关 xGMII 错误中断的查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931446/dp83867ir-inquiry-about-xgmii-error-interrupt

器件型号:DP83867IR

您好!

我们的大客户 有时会遇到一个问题、即在加电时 xGMII 错误中断设置为"1"。

因此、此时以太网无法连接。

这是一个非常紧迫的问题。

您能否为我提供解决此问题的建议和解决方案?

此外,在什么情况下可以将 xGMII 错误中断设置为"1"?

 

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我需要更多有关此问题的详细信息、因为我不知道什么是连接、如何使用 PHY /它处于什么模式。  

    您能否查看故障排除指南以确认设计是否满足所有这些要求?

    https://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    首先、感谢您的支持。

    我对您所询问的模式不是很了解。

    请向我解释一下。

    我将向您介绍更多测试信息和请求。

    已连接的 NVR 以太网交换机和 IP 网络摄像机(DP83867IR 安装在 IP 网络摄像机上)。

    速度为千兆位。

    然后定期打开/关闭 IP 网络摄像机的电源。

    NVR 以太网交换机和 IP 网络摄像机之间的以太网链路有时会失败。

    当以太网链路失败时、xGMII 错误中断被设置为"1"。

    否则 、xGMII 错误中断被设置为"0"。

    如前所述、我们的客户真的想知道以下问题。

    请您向我解释一下您的类型吗?

     -。 在什么情况下可以将 xGMII 错误中断设置为"1"?

     -。 xGMII 错误的方法是什么?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您分享详细信息。 您能否查看故障排除文档并告诉我原理图设计是否存在任何问题?

    xGMII 错误可能是由于 MAC 和 PHY 之间的时钟 ppm 差异造成的。

    您能否分享客户设计是否具有正确的晶体规格和 PPM? 我想确保时钟上没有信号问题。 您还可以检查 TX_CLK 上的时钟质量以进行确认。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    您能否仔细检查原理图并将分辨率发送给我?

    这里是 MAC、PHY 的时钟 ppm。

    下面是 B'd 的实际测试结果。

     -。 MAC 晶振时钟(SoC):24MHz/3ppm

     -。 PHY 晶振时钟:25MHz/17ppm

    下面是晶体规格。 数据

     -。  MAC 晶振时钟(SoC)

       

     -。 PHY 晶振时钟

       

    这是原理图

    e2e.ti.com/.../DP83867IR-_2D00_-PHY.pdf

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    MAC 时钟的用途是什么? 是提供给 PHY 还是仅用于 SMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我不清楚你的要求。

    请您解释更多详细信息吗?

    为供您参考、MAC 集成在其 SoC IC 中。

    正如我提到过的、SoC 使用晶体时钟= 24MHz。 PHY 使用晶振时钟= 25MHz。

    如果您看到原理图、它们将使用 PHY 的 GTX_CLK。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我的问题是、他们是否使用来自 MAC 的 TX_CLK? 您是否还确认时钟具有针对 TX_CLK 和 RX_CLK 的正确偏斜?  

    谢谢、

    Cecilia