主题中讨论的其他器件:TIDA-01323
您好!
我对 REFCLK 引脚的电压电平有一些疑问。
(1)在 DS90UB960 EVM 参考设计中、使用具有1.8V 电源的25MHz XO 为 REFCLK 引脚供电、DS90UB960的 VDDIO 为3.3V。
(2)在 DS90UB960数据表中、REFCLK PI 的最大振幅受 VDDIO 限制。
我的问题如下:
(1) REFCLK 引脚的电源域是什么? VDDIO?
(2)是否最好使用具有 VDDIO 电源的25MHz XO?
对于 XO 输出为 VDDIO 电压逻辑电平、REFCLK 输入也为 VDDIO 逻辑电平、占空比几乎相同。
如果25MHz XO 由1.8V 电压供电、REFCLK 为3.3V LVCMOS 电平输入、这可能会对 REFCLK 引脚看到的占空比产生一些额外的偏差?