This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:CEXT 引脚上的 DP83826电容

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/935079/dp83826i-dp83826-cap-on-cext-pin

器件型号:DP83826I

尊敬的 TI 团队:

我的客户希望在其设计中使用 DP83826I。

根据 CEXT 引脚上的数据表、应将2nF 电容连接到 GND。

在 EVM 原理图中、我们显示了一个已组装的1nF 电容器。

您能否澄清一下 DP83826器件中使用 CEXT 引脚和连接的电容的用途。

请阐明哪个 CAP 值是要填充的正确值。

谢谢、此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、最好为 CEXT 的电容值设置一个范围、以便能够从其他使用的值中选择一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    数据表中列出了正确的 CEXT 值。 请在此引脚上使用2nF 电容器。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的快速响应!

    您能否对其他问题发表评论?

    -如果可能的话、最好有一个 CEXT 电容器的电容值范围、以便能够从原本使用的值中选择一个?

    -您能否澄清 DP83826器件中使用的 CEXT 引脚和连接的电容是什么?

    谢谢、此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我问、因为在评估板上使用的是1nF。 此外、值2n 不是那么常见、而是2n2。

    感谢您的提前帮助!

    赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    我在 TI.com 上的 DP83826 EVM 上看到的是、CEXT 上似乎有一个0.1uF 的电容器。 我已经确认这种情况已经过时、并注意到原理图应该更新为2nF。 您能否帮助我指出1nF 电容器的位置?  

    CEXT 上的2.2nF 电容器是可以接受的。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您提供2n2的信息、评估原理图已经过时!

    1N 是一个排印错误、当然、我的意思是0.1u

    此致、

    赫尔曼