This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我的客户希望在其设计中使用 DP83826I。
根据 CEXT 引脚上的数据表、应将2nF 电容连接到 GND。
在 EVM 原理图中、我们显示了一个已组装的1nF 电容器。
您能否澄清一下 DP83826器件中使用 CEXT 引脚和连接的电容的用途。
请阐明哪个 CAP 值是要填充的正确值。
谢谢、此致、
Joe
如果可能、最好为 CEXT 的电容值设置一个范围、以便能够从其他使用的值中选择一个。
您好、Hermann、
我在 TI.com 上的 DP83826 EVM 上看到的是、CEXT 上似乎有一个0.1uF 的电容器。 我已经确认这种情况已经过时、并注意到原理图应该更新为2nF。 您能否帮助我指出1nF 电容器的位置?
CEXT 上的2.2nF 电容器是可以接受的。
此致、
Justin
您好 Justin、
感谢您提供2n2的信息、评估原理图已经过时!
1N 是一个排印错误、当然、我的意思是0.1u
此致、
赫尔曼