This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:UFP 模式的典型应用。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932542/tusb321-typical-application-for-ufp-mode

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB320

大家好、

我的客户希望将 TUSB321用作 UFP 模式。
您是否有用于 UFP 模式的基准电路?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 UPF 应用的 TUSB320数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    您能否检查引脚的处理情况?
    因为 TUSB320和321不同。

    ・VBUS_DET:上拉900kΩ 至 VBUS
    ・VCONN_FAULT:开路(无需电流限制)
    ・端口:下拉10kΩ 至 GND (UFP 模式)
    ・CURRENT_MODE:Open (UFP 模式)
    ・ID:开路(UFP 模式)
    ・DIR:Open (USB2.0)
    ・OUT1、OUT2:上拉10kΩ 至 VBUS (至 MCU)

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 tusb321、您的原理图看起来不错。