Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB321 主题中讨论的其他器件: TUSB320
大家好、
我的客户希望将 TUSB321用作 UFP 模式。
您是否有用于 UFP 模式的基准电路?
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
感谢你的答复。
您能否检查引脚的处理情况?
因为 TUSB320和321不同。
・VBUS_DET:上拉900kΩ 至 VBUS
・VCONN_FAULT:开路(无需电流限制)
・端口:下拉10kΩ 至 GND (UFP 模式)
・CURRENT_MODE:Open (UFP 模式)
・ID:开路(UFP 模式)
・DIR:Open (USB2.0)
・OUT1、OUT2:上拉10kΩ 至 VBUS (至 MCU)
此致。
Kengo。