This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RGZ 无 HDMI 数据输出、但 I2C 通常可以读写。请帮助解决问题!!THx。

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/933761/sn65dp159-sn65dp159rgz-no-hdmi-data-output-but-i2c-can-normally-read-and-write-please-help-to-solve-the-problem-thx

器件型号:SN65DP159

您好!

SN65DP159 (I2C 模式)在使用 HDMI1.4b 进行屏幕显示时没有图片输出、但我们可以使用 ID 地址读取 I2C 寄存器。
我们还尝试切换到引脚搭接模式以验证 I2C 配置的正确性、但没有输出。

一个奇怪的地方是、我们测量的 I2C_EN 电平为2.3V (已通过64.9k 电阻上拉至3.3V)。

我们需要您的帮助来解决该问题。
期待快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以查看一下您的原理图吗?  

    您能否验证 DP159散热焊盘是否具有牢固的接地连接?

    您使用的是什么来源? 它是 DP++交流耦合源吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。
    我们现在使用 Xilinx K7平台来控制标准磁条图像的输出。 图片是我们现在使用的原理图、散热焊盘  已牢固接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在主动驱动 DP159 OE 引脚的情况下、您能否确保满足 DP159上电序列?

    是否可以转储 DP159 PAGE 0和 PAGE 1寄存器? 第0页寄存器包含在 DP159数据表中。 对于第1页、请首先向寄存器0xFF 写入0x01、然后将寄存器从0x00转储到0xB1。

    您还可以测量 DP159的时钟输入和时钟输出吗?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 FPGA 控制 OE 引脚的时序、以满足加电序列要求。

    DP159第0页和第1页的寄存器导出添加到附件中。

    我们无法使用示波器测量 DP159的输入和输出时钟。

    e2e.ti.com/.../Register0_2D00_1.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以将寄存器转储保存为十六进制而不是 ASCII?  

    您是否看到 HPD_SNK 被驱动为高电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何疑问、请立即解释清楚?

    因为我们的响应之间的时间太长。 我不能站得住一会。谢谢。

    万用表检测到 HPD_SNK 引脚被拉高(约4.5V)。

    无法自动将 ASCII 转换为十六进制? 这对您来说并不麻烦。 你宁愿花12个小时等待我的答复。 这使我对你的工作态度产生怀疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试将 ASCII 转换为十六进制。 寄存器0x00至0x07正常、但寄存器0x08是只读的、十六进制值0x01h 与提供的 ASCII 代码不匹配。

    第1页中有一个寄存器可用于估算输入时钟频率、但 ASCII 代码''。 与 HDMI1.4的预期300MHz 输入时钟频率不匹配。 那么、是否可以将寄存器以十六进制转储?

    J7是标准 HDMI 连接器还是定制连接器? 在引脚搭接模式下、如果 FPGA 支持时钟扩展、我希望 DP159在 HDMI1.4上工作。 是否可以将 DP159置于 DDC 嗅探模式?

    是否可以有一个示波器来测量输入时钟和输出时钟频率?  

    谢谢

    David